This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:TIMA0缺少引脚选项

Guru**** 2579515 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, DRV8329AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506445/mspm0g3507-sysconfig-missing-pin-options-for-tima0

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigDRV8329AEVM

工具/软件:

您好:

我尝试为具有互补输出的三相 PWM 配置 TIMA0、我发现一些引脚选项应该不可用。 例如、TIMA0_C0可在数据表中的 PA8上找到:

但是、它不能作为 GUI 中的 SysConfig 选项使用:

我使用的是 MSPM0 SDK 2.04和 SysConfig 1.22

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Munan、当您尝试配置此引脚时、错误提示是什么? 看起来不太满意、您的 SysConfig 中是否还有其他器件可能正在使用该引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    有些奇怪的事情似乎发生在这里,我包括了一个更大的屏幕截图:

    基本上、SysConfig 甚至不会在此处输入 PA8、如果我按 Enter、只会显示"No options"对话框、并提供一个空白字段。

    从我的 SysConfig 中可以看到、PIN 未分配、元数据看起来正确、其中 CC0是选项?

    顺便说一下、我在有传感器霍尔 BLDC DRV8329AEVM 示例中。  

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稍等、我想我已经弄清楚了。这个用于 PWM 计时器的 SysConfig 实际上使用了 CC1-3、我正在尝试使用 CC0....

    我必须将 CC0寄存器添加到配置中以分配引脚...

    谢谢你强迫我仔细看看... :)  

    Munan