Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 DRV8329AEVM
工具/软件:
您好:
我尝试为具有互补输出的三相 PWM 配置 TIMA0、我发现一些引脚选项应该不可用。 例如、TIMA0_C0可在数据表中的 PA8上找到:

但是、它不能作为 GUI 中的 SysConfig 选项使用:

我使用的是 MSPM0 SDK 2.04和 SysConfig 1.22
Munan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, DRV8329AEVM
工具/软件:
您好:
我尝试为具有互补输出的三相 PWM 配置 TIMA0、我发现一些引脚选项应该不可用。 例如、TIMA0_C0可在数据表中的 PA8上找到:

但是、它不能作为 GUI 中的 SysConfig 选项使用:

我使用的是 MSPM0 SDK 2.04和 SysConfig 1.22
Munan
Brian、
有些奇怪的事情似乎发生在这里,我包括了一个更大的屏幕截图:

基本上、SysConfig 甚至不会在此处输入 PA8、如果我按 Enter、只会显示"No options"对话框、并提供一个空白字段。
从我的 SysConfig 中可以看到、PIN 未分配、元数据看起来正确、其中 CC0是选项?
顺便说一下、我在有传感器霍尔 BLDC DRV8329AEVM 示例中。
Munan