Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
我的环境:
- 板:LP AM261 PROC193E1
- CCS12.8.1.
- SDK:mcu_plus_sdk_am261x_10_00_01_10
- uniflash 9.1.0
然后我采取了以下步骤:
- 设置 DevBoot Mode (SW4 0010)并对电路板重新供电。
- 编译我的测试程序(UART 输出且 LED 闪烁)以生成.appimage 文件
- 打开 Uniflash 9.1.0并加载映像文件。 它会显示"Program Load completed successfully"
4. 分别设置 DevBoot Mode (SW4 0010)、OSPI (8S)- Octal Read Mode (SW4 0011)并对电路板重新供电。 两种引导模式都无法从闪存加载程序。
其他说明:
- 我设置 UART 引导模式、并使用命令"python uart_uniflash.py -p COMx --cfg=sbl_prebuilt/am261x-lp/default_sbl_ospi.cfg"。 它可以成功刷写、但在设置 OSPI 引导模式并重新加电后无法从闪存引导。
- 当我使用 LP AM263X 时、AM263板可以在 QSPI 引导模式下从 QSPI 引导。
- 我的电路板使用了客户的 QSPI 闪存、我修改了 FLASH_JTAG_uniflashxxx 且 Uniflash 可以 成功加载。 但我的 电路板 无法从 QSPI 闪存引导。
我需要的支持:
- 请 运行我 对您的系统 环境采取的步骤以检查原因。 我需要知道工具链是否可靠。
- 如果电路板使用 QSPI 闪存、它是否只能在 OSPI 串行 NAND (4S)-四路读取模式下从闪存引导? 它可以 从 Devboot 模式引导吗? 我想要一种支持 Uniflash 刷写程序并支持 从 QSPI 引导的模式、是否可行?