Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件:AM263P4、 SN74LV1T34
工具/软件:
在 AM263P4部分(完整器件型号 为 AM263P4ACOKFZCZRQ1)上 、引脚 R6为 VDDA18V_LDO、该输出为 LDO 输出 、提供1.8伏 电压以连接至 VDDA18引脚、并通过铁氧体磁珠连接至器件上的 VDDA18_OSC_PLL 引脚。 VDDA18V LDO 可以 提供多大的电流?
我注意到在设计指南 图 3.2 - AM263X 控制卡原理图摘录-振荡器时钟源... 其中显示了为 SN74LV1T34缓冲器供电的 LDO 电压。 缓冲器 从 3.3V 振荡器接收到25MHz 时钟信号、并将 AM263P4器件降至1.8V。 我想知道 LDO 电压是否可以为需要 100毫安左右的振荡器(而不仅仅是缓冲器)供电。 请注意、缓冲器只需要 10 微安 、大大低于 100毫安。