This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:VDDA18_LDO 电流能力

Guru**** 2589005 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511866/am263p4-q1-vdda18_ldo-current-capability

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:AM263P4SN74LV1T34

工具/软件:

在 AM263P4部分(完整器件型号 为 AM263P4ACOKFZCZRQ1)上 、引脚 R6为 VDDA18V_LDO、该输出为 LDO 输出 、提供1.8伏    电压以连接至 VDDA18引脚、并通过铁氧体磁珠连接至器件上的 VDDA18_OSC_PLL 引脚。   VDDA18V LDO 可以 提供多大的电流?  

 我注意到在设计指南 图 3.2 - AM263X 控制卡原理图摘录-振荡器时钟源...  其中显示了为 SN74LV1T34缓冲器供电的 LDO 电压。   缓冲器  从 3.3V 振荡器接收到25MHz 时钟信号、并将 AM263P4器件降至1.8V。   我想知道 LDO 电压是否可以为需要 100毫安左右的振荡器(而不仅仅是缓冲器)供电。   请注意、缓冲器只需要 10 微安 、大大低于 100毫安。       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    VDDA18_LDO 可提供高达60mA 的电源。 我强烈建议不要使用该电源轨来提供微放大器范围之外的任何电压、例如 SN74LV1T34缓冲器。 此电源轨旨在驱动 AM263Px MCU 上的 VDDA18引脚、而不是任何重要的外部电路。

    此致、

    Brennan