This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3106-Q1:询问 WWDT 的时基依赖性

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, MSPM0G3106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1509903/mspm0g3106-q1-asking-the-time-base-dependency-of-wwdt

器件型号:MSPM0G3106-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3519

工具/软件:

您好 TI 专家

我有几个关于 M0G 系列 WWDT 的问题、  

在 TRM 的第30章"WDT"中、它指出:

--- WWDT 的时基独立于 MCLK 和 CPUCLK

-在为 WWDT 模块提供源之前, LFCLK 应与 MCLK 同步

——MCLK 可能会失败,也可能会与 LFCLK 失去同步  

我想 MCLK 充当栅极控制的作用、如果 MCLK 失败、则 LFCLK 无法 通过同步模块来驱动 WWDT 模块。

那么、我想知道 WWDT 的时基是否可以视为真正独立的吗? 如果没有、是否有其他合适的 MCU 可用?

在哪种情况下 MCLK 可能会失败并丢失同步、而是故障率?

MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 B)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 如果您通过 HFXT 为 MSPM0G3106-Q1供电、则它确实依赖于 MCLK。 如果是 Sys OSC、则不应出现此故障。 此外,如文档中所述, MCLK 监视器仍会寻找有效的 SYNC 信号,并在未收到信号时复位。 希望澄清。 我们确实有一个新的 MCU - MSPM0G3519、它具有 独立的看门狗计时器。  MSPM0G351x 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器数据表(修订版 A) 。 您也可以考虑使用该 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果是 Sys OSC、则不应出现此失败

    如果 MCLK 来自 OSC、它们是否仍然有任何依赖关系?

    相位裕度

    LFCLK 源自 LFOSC

    MCLK 源自 SYSOSC

    我们确实需要 WWDT 而不是 IWDT、并要求 WWDT 的时钟源应与系统时钟无关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确实需要独立于时钟源的 IWDT、请考虑现已提供的 MSPM0G3519

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shalesh

    W 谢谢、WDT (窗口看门狗计时器)是项目的必备项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MSPM0G3519上、我们有 两个窗口化看门狗计时器(WWDT)、一个独立看门狗计时器(IWDT)。  https://www.ti.com/product/MSPM0G3519