This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:以太网 PHY 复位电路

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM6422, AM6412, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508854/am2432-ethernet-phy-reset-circuit

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:AM6412、AM6422、AM6442、 AM2434

工具/软件:

您好、

 

我的客户对应用手册有疑问:"AM6442、AM6422、AM6412和 AM2434处理器原理图设计指南和原理图审阅检查清单"。

 

第7.3.1.4章中的下半部分似乎与 AM64x/AM243x EVM 上的连接相同。

在其定制电路板上、以太网 PHY 仅由 GPIO 复位、不使用与门。 只能打开和关闭电源、无热复位和无 EPHY 引导。

这与以下应用手册中的建议不同、是否存在任何问题或风险?

 

7.3.1.4以太网 PHY 复位

建议使用三输入"与运算"逻辑来实现所连接器件的复位。 通用处理器

用途输入/输出(GPIO)连接为与门的输入之一、并提供上拉(至

支持靠近输入和0Ω 的引导、以隔离 GPIO 用于测试或调试。 与门的其他两个输入

是主域 POR (冷复位)状态输出(PORz_OUT)和主域热复位状态输出

(RESETSTATz)信号。

如果使用双输入与门、则 PORz_OUT 或 RESETSTATz 可作为一个输入与进行连接

处理器 GPIO 输入根据用例作为第二个输入。

 

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    感谢您的查询。

    allan poon 说:
    在其定制电路板上、以太网 PHY 仅由 GPIO 复位、不带与门。 只能打开和关闭电源、无热复位和无 EPHY 引导。

    我不确定自己是否了解这些意见。

    是否将 SOC IO 连接到 EPHY 复位?

    现在、看看这样会如何关闭 EPHY 的电源。

    如果您能分享原理图以供我审阅、会有所帮助。

    "与运算"逻辑是为了在 SOC 复位时支持 EPHY 锁存 strap 配置。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivassa:

    感谢您的答复。 我收到了客户对您的问题的一些反馈。 请检查以下内容。  

     

    本应用手册建议对 GPIO、PORz_OUT 和 RESETSTATz 信号使用3输入"与运算"逻辑来实现所连接器件的复位、但客户不使用与门逻辑。 只有 AM243x 的 GPIO 用于以太网 PHY 复位(发布)。

     

    这是电源轨的方框图。

      

    AM243x 和以太网 PHY 的电源由 PMIC 从5V 电源供电。

    通过关闭 PMIC 的5V 或使能引脚变为低电平、以太网 PHY 和 AM243x 均被关闭。

      

    此客户的设计是否有任何问题?

     

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    感谢您的意见。

    让我回顾一下并返回

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hideaki

    谢谢你。

    该方框图不包括所使用的 PMIC OPN。

    如果问题是您是否可以仅将 SOC IO 连接到 EPHY 复位、您应该能够将 EPHY 复位下拉。

    如果需要锁存任何引脚搭接、 建议在初始化 SOC 以太网接口外设之前释放 EPHY 复位。

    此致、

    Sreenivasa.