Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM6422, AM6412, AM2434
主题中讨论的其他器件:AM6412、AM6422、AM6442、 AM2434
工具/软件:
您好、
我的客户对应用手册有疑问:"AM6442、AM6422、AM6412和 AM2434处理器原理图设计指南和原理图审阅检查清单"。
第7.3.1.4章中的下半部分似乎与 AM64x/AM243x EVM 上的连接相同。
在其定制电路板上、以太网 PHY 仅由 GPIO 复位、不使用与门。 只能打开和关闭电源、无热复位和无 EPHY 引导。
这与以下应用手册中的建议不同、是否存在任何问题或风险?
7.3.1.4以太网 PHY 复位
建议使用三输入"与运算"逻辑来实现所连接器件的复位。 通用处理器
用途输入/输出(GPIO)连接为与门的输入之一、并提供上拉(至
支持靠近输入和0Ω 的引导、以隔离 GPIO 用于测试或调试。 与门的其他两个输入
是主域 POR (冷复位)状态输出(PORz_OUT)和主域热复位状态输出
(RESETSTATz)信号。
如果使用双输入与门、则 PORz_OUT 或 RESETSTATz 可作为一个输入与进行连接
处理器 GPIO 输入根据用例作为第二个输入。
谢谢。此致、
英明