This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:在 Linux 中自动安装 SDK

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507982/am2432-automatic-install-sdk-in-linux

器件型号:AM2432
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

对于我们提供的 SDK 的 Linux 安装程序、我们支持以下选项。

客户可以使用--installer-language 选项选择语言、并使用前缀选择安装路径。 但是、没有同意许可的选项。

手动安装 Linux 安装程序时、我们需要选择语言、选择安装路径、并同意许可证。

客户正在实施自动方式来使用 Linux 命令安装 SDK 安装程序。 通过使用 --installer-language 选项和 前缀选项在命令行中输入、他们可以达到90%的目标、但是、由于没有同意许可证的选项、客户无法100%使用如下所示的命令行来自动安装 SDK 安装程序。

客户询问我们是否可以在未来的 SDK Linux 安装程序中添加同意的许可证选项、以便他们最终能够自动安装 Linux 安装程序、这从长期来看对于 SDK 维护来说非常重要。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我会检查一下、下周再回来。 预计在5月16日之前收到答复

    此致、
    Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户应更换

    ./ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_24-linux-x64-installer.run --installer-language en --prefix /home/linuxbrew/project

    最终目的

    ./ ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_24-linux-x64-installer.run --前缀/home/linuxbrew/project --模式无人值守-- unattendmodeui none
     
    另请注意、SDK 09.02未使用1.23.1 SysConfig 版本进行测试、如第二个映像所示安装该版本。 因此、如果存在任何构建或链接错误、请记住这一点。
    此致、
    Soenke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soenke、

    感谢您的帮助、此解决方案现在即可使用、谢谢!

    Kevin