This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:在 HALCoGen/CCS 中使用 CAN Tx 和 Rx 引脚作为 GPIO (TMS570LS1224)

Guru**** 2872600 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512558/tms570ls1224-using-can-tx-and-rx-pins-as-gpio-in-halcogen-ccs-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:

您好:

需要将 CAN Tx 和 CAN Rx 线路用作 GPIO。 可以 HALCoGen 中配置它们, CCS 中找不到相应的函数使用它们,就像我使用gioSetBit(hetPORT1, 18, 0)或一样gioSetBit(linPORT, 1, 0)
找到了功能canIoTxGetBit()canIoRxGetBit()了解、它们用于传输测试期间检查 CAN 引脚的状态。

有人能解决这个问题吗?
非常感谢

Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    未给出 CAN 端口、

    如果您验证 I2C、SPI 等其他外设、我们有不同的引脚方向寄存器、输入状态寄存器、输出寄存器、设置寄存器、清除寄存器等、如下所示:

    如果我们有这些寄存器、那么我们只需使用"gioPORT_t"输入这些寄存器的起始地址、如下所示:

    所以,一旦我们键入了 cast ,我们就可以调用 gioSetDirection、 gioSetBit 等 API 与 casted 结构示例"i2cPORT1"。

    我们是否没有这些寄存器、 而是只有两个 CAN 寄存器来控制 IO 功能。 一个寄存器用于控制 CAN TX 引脚、另一个用于 CAN RX 引脚。

    因此、在这里、无法键入将寄存器强制转换为"gioPORT_t"、我们无法使用上述 GIO API。

    您可以创建自己的 API:

    正如您在这里看到的、我们有所有 IO 功能的位、您可以配置方向、您有设置或清除 GIO 的位、以及读取输入状态等的位 因此、您只需使用这些位即可实现 GIO 功能。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jagadish

    再次感谢您的宝贵意见。 我现在了解了将 CAN 端口作为 GPIO 实现背后的逻辑。 我真的很感谢你的帮助!