This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSP-GANG CAN't 对 MSPM0C 进行编程

Guru**** 2946310 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513618/mspm0c1104-msp-gang-can-t-program-mspm0c

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG、 C-GANG

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户购买了用于批量产品的 MSP-GANG。 但 MSP-GANG 无法对 MSPM0C 进行编程。  

我认为 MSP-GANG 的最新固件尚不支持 MSPM0C。

请提供用于 MSPM0C 编程的 MSP-GaN 固件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、MSP-GANG 不支持 MSPM0C。

    C-GANG 将是来自同一供应商的一个不错的选择。

    C-GANG、由 Elprotronic Inc.|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于 MSP-GANG 支持 MSPM0、因此我的客户已购买了 MSP-GANG。

    请告诉我如何使用 MSP-GANG 对 MSPM0C 进行编程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-GANG 仅支持 MSPM0G 和 MSPM0L。 它处于 EOL 状态、不支持任何新的 MSPM0器件。

    您可以在下面的页面中找到支持设备列表。

    MSP-GANG 硬件编程工具|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    他们上个月购买了 MSP-GANG、本月收到了它。

    C-GANG 站点中不支持其他器件列表。

    请告诉我 C-GANG 中支持的器件列表。

     

    是否有办法在 MSP-GaN 上对 MSPM0C 进行编程?
    我知道 MSPM0C 和 MSPM0L 可以是引脚对引脚替代、是否有方法 通过将 MSPM0C 设置为 MSPM0L 来在 MSP-GANG 中对 MSPM0C 进行编程?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C-GANG 支持的器件:  

    L 系列:L1105/6、L1227/8、L1303/4/5/6、L1304/5/6-Q、L1343/4/5/6、 L2227/8。  

    G 系列:G1105/6/7、  G1505/6/7、G3105/6/7、G3105/6/7-Q、G3505/6/7、   G3505/6/7-Q、G3519。   

    C 系列:C1103/4

    H 系列:H3215/6 (下一版本 GUI)

    对于 MSP-GANG、实际上其内部 ROM 现在已满、无法添加任何新器件 ID 因此它无法识别任何新的 MSPM0器件。 这就是 EOL。