主题中讨论的其他器件:MSP-GANG、 C-GANG
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户购买了用于批量产品的 MSP-GANG。 但 MSP-GANG 无法对 MSPM0C 进行编程。
我认为 MSP-GANG 的最新固件尚不支持 MSPM0C。
请提供用于 MSPM0C 编程的 MSP-GaN 固件。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户购买了用于批量产品的 MSP-GANG。 但 MSP-GANG 无法对 MSPM0C 进行编程。
我认为 MSP-GANG 的最新固件尚不支持 MSPM0C。
请提供用于 MSPM0C 编程的 MSP-GaN 固件。
谢谢
很抱歉、MSP-GANG 不支持 MSPM0C。
C-GANG 将是来自同一供应商的一个不错的选择。
MSP-GANG 仅支持 MSPM0G 和 MSPM0L。 它处于 EOL 状态、不支持任何新的 MSPM0器件。
您可以在下面的页面中找到支持设备列表。
你(们)好
他们上个月购买了 MSP-GANG、本月收到了它。
C-GANG 站点中不支持其他器件列表。
请告诉我 C-GANG 中支持的器件列表。
是否有办法在 MSP-GaN 上对 MSPM0C 进行编程?
我知道 MSPM0C 和 MSPM0L 可以是引脚对引脚替代、是否有方法 通过将 MSPM0C 设置为 MSPM0L 来在 MSP-GANG 中对 MSPM0C 进行编程?
谢谢
C-GANG 支持的器件:
L 系列:L1105/6、L1227/8、L1303/4/5/6、L1304/5/6-Q、L1343/4/5/6、 L2227/8。
G 系列:G1105/6/7、 G1505/6/7、G3105/6/7、G3105/6/7-Q、G3505/6/7、 G3505/6/7-Q、G3519。
C 系列:C1103/4
H 系列:H3215/6 (下一版本 GUI)
对于 MSP-GANG、实际上其内部 ROM 现在已满、无法添加任何新器件 ID 因此它无法识别任何新的 MSPM0器件。 这就是 EOL。