This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:内部振荡器的偏差

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507859/am2634-deviation-of-internal-oscillator

器件型号:AM2634

工具/软件:

您好、专家、

 AM2634、 RCOSC32K 和 CIO 的 RCCLK_10M 中有内部振荡器、但 数据表中未提及其精度。 您能帮助分享吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    对迟来的答复表示歉意。

    10MHz 的 RCOSC 时钟具有以下规格

    参数 最小值 标称值 最大值 转换
    频率(已修整) 8. 10. 12 MHz
    占空比 40 60 %
    误差幅度 -40°C 30 150 °C

    我已与我们的专家联系、了解有关32kHz RCOSC 时钟的详细信息、找到相同内容后将告知您。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    有关 32kHz RCOSC 时钟的详细信息、请在下方找到

    参数 最小值 标称值 最大值 转换
    频率(已修整) 16 32 60 KHz
    占空比 30 50 70 %
    满量程结温 -40°C 30 125 °C

    希望这些答案能为您提供所需的所有详细信息。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    感谢您的答复。

    [引述 userid="534589" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507859/am2634-deviation-of-internal-oscillator/5807759 #5807759"]
    参数 最小值 标称值 最大值 转换
    频率(已修整) 8. 10. 12 MHz
    [/报价]

    我是否可以理解 10MHz RCOSC 的精度为-20%~+20%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    10MHz RCOSC 的精度为-20%~+20%

    是的、正确。  10MHz RCOSC 的精度为±20%。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    这种精度是否适用于所有温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    我编辑了上述答案并添加了相应的温度详细信息。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni