Other Parts Discussed in Thread: AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具/软件:
您好、专家、
AM2634、 RCOSC32K 和 CIO 的 RCCLK_10M 中有内部振荡器、但 数据表中未提及其精度。 您能帮助分享吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tejas:
感谢您的答复。
[引述 userid="534589" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507859/am2634-deviation-of-internal-oscillator/5807759 #5807759"]| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 转换 |
| 频率(已修整) | 8. | 10. | 12 | MHz |
我是否可以理解 10MHz RCOSC 的精度为-20%~+20%?
尊敬的 Fan:
10MHz RCOSC 的精度为-20%~+20%
是的、正确。 10MHz RCOSC 的精度为±20%。
谢谢、
Tejas Kulakarni