请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
我想更改 EQEP0模块的时钟频率。 我注意到 SysConfig 生成的文件中的代码:

然后它使用该结构来初始化时钟。
如何将时钟频率从125MHz 更改为100MHz? 有可能吗? 例如150或200 [MHz]
我在 SysConfig 中看不到控制 eQEP 时钟的任何内容
谢谢
约阿夫