This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:eQEP 模块时钟频率变化

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513747/am2431-eqep-module-clock-frequency-change

器件型号:AM2431
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我想更改 EQEP0模块的时钟频率。 我注意到  SysConfig 生成的文件中的代码:

然后它使用该结构来初始化时钟。  

如何将时钟频率从125MHz 更改为100MHz? 有可能吗? 例如150或200 [MHz]

我在 SysConfig 中看不到控制 eQEP 时钟的任何内容

谢谢

约阿夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav:在 SysConfig 中、我在快照下方的"其他依赖项"下看到时钟

    但是、请记住 TRM 提到"其中 SYSCLKOUT 相当于 EQEPx__FICLK"  

    谢谢您、

    Paula