This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX:帮助:CAN't 连接到 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513131/mcu-plus-sdk-am263px-help-can-t-connect-to-am263px

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我正在使用 TI AM263Px 设备和使用 Code Composer Studio 通信 XDS110 USB 调试探针 。 当我尝试测试连接时、出现以下错误:

SC_ERR_PATH_BROKEN (-233) The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken. An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.

White check mark 我的设置:

  • 已选择板/器件 : AM263Px (在目标配置中)

  • 相匹配 : Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe

  • SDK 安装的 :适用于 AM263Px 的 MCU+ SDK (v10.1.0.34)

  • 其中概述了 SysConfig : v1.23.1  

  • 测量过孔 :CCS"Test Connection"实用程序

Mag 我检查的内容:

  • SDK 和电路板支持显示在 CCS 中正确安装(请参阅屏幕截图)。

  • 目标配置显示正确。

  • 电缆和探头的物理连接似乎正常。

  • 电路板已通电。

Question 问题:

  1. 是否有人在 AM263Px 上遇到此问题?

  2. 电路板上是否有任何跳线、开关或硬件设置可能缺失?

  3. 在 JTAG 工作之前、我是否需要刷写任何引导加载程序或预加载任何内容?

  4. 我是否应该尝试较低的 SDK 版本?

Camera with flash 屏幕截图:

  • 选择 AM263Px 时的目标配置。

  • 在 CCS 中安装 SDK 和 SysConfig。

  • 来自测试连接窗口的错误消息。

任何见解或建议都将非常感谢。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aymen:

    我复制了您的设置并能够通过 JTAG 连接到 AM263Px。 我使用的是以下软件版本:

    SDK:10.01.00.34

    CCS:12.81

    SysConfig:1.23.1

    我的目标连接常规设置如下所示:

    确保 LaunchPad (SW1)上的引导模式开关为低电平低电平高电平低电平(从左到右):

    如果以上所有内容都匹配、则可能会遇到"无效数据读回"错误。 请参阅此处的调试 JTAG 指南: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、


    感谢您的答复。

    问题已解决。

    此致、

    Aymen Salem