This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:HDK 用户指南和 HDK 原理图之间似乎存在差异

Guru**** 2534320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512551/tmdx570lc43hdk-there-appears-to-be-a-discrepancy-between-the-hdk-user-s-guide-and-the-schematic-for-the-hdk

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:

您好:

HDK 用户指南(SPNU597A)和 HDK 原理图(SPNR043A.ZIP)之间似乎存在一些差异

例如、用户指南显示 C11至 C17为 NC。

但原理图显示它们已连接。

哪一项是正确的?

用户指南显示 D6和 D7已连接。

但原理图显示没有。

这也适用于 D10、D11、D12和 D13。

哪一项是正确的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我以前遇到过这个问题、

    你可以参考下面的主题一次,这里我提到了所有与此相关的拼写错误:

    (16) pinmux 中的引脚分配问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的及时回复。 它回答了我问题的一部分。

    但我仍然不清楚引脚 C11、C12、C13、C14、C15 C16、C17、D14和 D15。
    在 HDK 用户指南的表2.8中、这些引脚具有信号名称"NC"、我假设这表示"未连接"。

    但在原理图中、它们似乎按如下方式连接:
    C11 - EMIF_ADDR[13]/RTP_DATA[05]
    C12 - EMIF_ADDR[14]/RTP_DATA[04]
    C13 - EMIF_ADDR[15]/RTP_DATA[03]
    C14 - EMIF_ADDR[17]/RTP_DATA[01]
    C15 - EMIF_ADDR[19]/RTP_Nena
    C16 - EMIF_ADDR[20]/RTP_nSYNC
    C17 - EMIF_ADDR[21]/RTP_CLK
    D14 - EMIF_ADDR[16]/RTP_DATA[02]
    D15 - EMIF_ADDR[18]/RTP_DATA[0]

    HDK 用户指南中的表2.8或示意图中的哪一项正确?

    谢谢您、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    HDK 用户指南或原理图中的表2.8正确吗?

    正确。

    它们不是 NC、并且在板上具有以下功能:

    C11 - EMIF_ADDR[13]/RTP_DATA[05]
    C12 - EMIF_ADDR[14]/RTP_DATA[04]
    C13 - EMIF_ADDR[15]/RTP_DATA[03]
    C14 - EMIF_ADDR[17]/RTP_DATA[01]
    C15 - EMIF_ADDR[19]/RTP_Nena
    C16 - EMIF_ADDR[20]/RTP_nSYNC
    C17 - EMIF_ADDR[21]/RTP_CLK
    D14 - EMIF_ADDR[16]/RTP_DATA[02]
    D15 - EMIF_ADDR[18]/RTP_DATA[0]

    --
    此致、
    Jagadish。