工具/软件:
您好:
HDK 用户指南(SPNU597A)和 HDK 原理图(SPNR043A.ZIP)之间似乎存在一些差异。
例如、用户指南显示 C11至 C17为 NC。

但原理图显示它们已连接。

哪一项是正确的?
用户指南显示 D6和 D7已连接。

但原理图显示没有。

这也适用于 D10、D11、D12和 D13。
哪一项是正确的?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
HDK 用户指南(SPNU597A)和 HDK 原理图(SPNR043A.ZIP)之间似乎存在一些差异。
例如、用户指南显示 C11至 C17为 NC。

但原理图显示它们已连接。

哪一项是正确的?
用户指南显示 D6和 D7已连接。

但原理图显示没有。

这也适用于 D10、D11、D12和 D13。
哪一项是正确的?
谢谢你。
您好、Andrew、
我以前遇到过这个问题、
你可以参考下面的主题一次,这里我提到了所有与此相关的拼写错误:
(16) pinmux 中的引脚分配问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
——
此致、
Jagadish。
尊敬的 Jagadish:
感谢您的及时回复。 它回答了我问题的一部分。
但我仍然不清楚引脚 C11、C12、C13、C14、C15 C16、C17、D14和 D15。
在 HDK 用户指南的表2.8中、这些引脚具有信号名称"NC"、我假设这表示"未连接"。
但在原理图中、它们似乎按如下方式连接:
C11 - EMIF_ADDR[13]/RTP_DATA[05]
C12 - EMIF_ADDR[14]/RTP_DATA[04]
C13 - EMIF_ADDR[15]/RTP_DATA[03]
C14 - EMIF_ADDR[17]/RTP_DATA[01]
C15 - EMIF_ADDR[19]/RTP_Nena
C16 - EMIF_ADDR[20]/RTP_nSYNC
C17 - EMIF_ADDR[21]/RTP_CLK
D14 - EMIF_ADDR[16]/RTP_DATA[02]
D15 - EMIF_ADDR[18]/RTP_DATA[0]
HDK 用户指南中的表2.8或示意图中的哪一项正确?
谢谢您、
Andrew
您好、Andrew、
HDK 用户指南或原理图中的表2.8正确吗?
正确。
它们不是 NC、并且在板上具有以下功能:
C11 - EMIF_ADDR[13]/RTP_DATA[05]
C12 - EMIF_ADDR[14]/RTP_DATA[04]
C13 - EMIF_ADDR[15]/RTP_DATA[03]
C14 - EMIF_ADDR[17]/RTP_DATA[01]
C15 - EMIF_ADDR[19]/RTP_Nena
C16 - EMIF_ADDR[20]/RTP_nSYNC
C17 - EMIF_ADDR[21]/RTP_CLK
D14 - EMIF_ADDR[16]/RTP_DATA[02]
D15 - EMIF_ADDR[18]/RTP_DATA[0]
--
此致、
Jagadish。