工具/软件:
您好、E2E
请在下面查找我的疑问
1.参考章节 12.2.2电压基准选项 在技术参考手册中、有一个选项 可以从 VREF 模块使用1.4V 和2.5V 的可配置内部基准电压(INTREF)来提供 ADC 基准电压、该电压的容差是多少?
如果我们使用 MCU 电源电压(VDD)作为 ADC 基准电压、那么是否有方法、API 或函数来获得该值、因为要计算实际电压、我们还需要基准电压。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
TIA
- Chaitanya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、E2E
请在下面查找我的疑问
1.参考章节 12.2.2电压基准选项 在技术参考手册中、有一个选项 可以从 VREF 模块使用1.4V 和2.5V 的可配置内部基准电压(INTREF)来提供 ADC 基准电压、该电压的容差是多少?
如果我们使用 MCU 电源电压(VDD)作为 ADC 基准电压、那么是否有方法、API 或函数来获得该值、因为要计算实际电压、我们还需要基准电压。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
TIA
- Chaitanya
亲爱的 Matthew
1.我了解如何为 ADC 基准配置1.4V 或2.5V 电压,但在数据表或 TRM 中,没有提到1.4V 或2.5V 的容差,
2. VDD 是已知的,但也有一些 VDD 的容差,例如标称值是3.3V ,在 VDD 上的 tol 为+/- 3%,所以我们想在运行时测量 VDD 并将其用于我们的计算,我无法找到您指的 VREF 配置位,您能提供您的参考部分吗?
谢谢
- Chaitanya
您好、
1) VREF 规格位于 Specifications (规格)-> VREF (VREF)部分。
2)测量 VDD 就像测量任何其他模拟信号一样。 VDD 可通过适当的输入电路连接到其中一个 ADC 通道。
但是、在同时使用 VDD 作为基准时无法测量 VDD、因此需要使用另一个基准。
VREF 配置位位于技术参考手册(TRM)的 VREF 寄存器部分。
马修