This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:配置 ADC 基准电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510960/mspm0g3507-configuring-adc-reference-voltage

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好、E2E

请在下面查找我的疑问  

1.参考章节  12.2.2电压基准选项  在技术参考手册中、有一个选项 可以从 VREF 模块使用1.4V 和2.5V 的可配置内部基准电压(INTREF)来提供 ADC 基准电压、该电压的容差是多少?

如果我们使用 MCU 电源电压(VDD)作为 ADC 基准电压、那么是否有方法、API 或函数来获得该值、因为要计算实际电压、我们还需要基准电压。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

TIA

- Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)您可以在器件数据表中找到 VREF 最小值/最大值

    2)由于 VDD 是已知的-->您应该能够通过一些数学运算来计算实际电压。 如果您需要动态确定 VREF 的设置、那么您可以考虑在运行时读取 VREF 配置位。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     亲爱的 Matthew

    1.我了解如何为 ADC 基准配置1.4V 或2.5V 电压,但在数据表或 TRM 中,没有提到1.4V 或2.5V 的容差,

    2. VDD 是已知的,但也有一些 VDD 的容差,例如标称值是3.3V ,在 VDD 上的 tol 为+/- 3%,所以我们想在运行时测量 VDD 并将其用于我们的计算,我无法找到您指的 VREF 配置位,您能提供您的参考部分吗?

    谢谢

    - Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) VREF 规格位于 Specifications (规格)-> VREF (VREF)部分。

    2)测量 VDD 就像测量任何其他模拟信号一样。 VDD 可通过适当的输入电路连接到其中一个 ADC 通道。

    但是、在同时使用 VDD 作为基准时无法测量 VDD、因此需要使用另一个基准。

    VREF 配置位位于技术参考手册(TRM)的 VREF 寄存器部分。

    马修