This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:ADC 示例( TMS570LS1227、tmds570ls12hdk )

Guru**** 2811275 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, TMDS570LS12HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500108/tms570ls1227-examples-for-adc-tms570ls1227-tmds570ls12hdk

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: TMDS570LS12HDKHALCOGEN

工具/软件:

您好、

我将评估板 tmds570ls12hdk 与 TMS570LS1227 微控制器配合使用。

我需要通过直接访问转换结果存储器(而不是 FIFO 队列)来从"结果"存储器中读取结果(ADC)。
很遗憾、我找不到正确的代码示例。

我使用了 halcogen 工具、但生成的代码没有这方面的函数。

在哪里可以找到有关 ADC 的更多示例?  

请提供一些链接或源代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我认为这方面没有直接的例子、您能否参考下面的主题并自行尝试。

    (+) TMS570LS1224:ADC FIFO 访问-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    (+) TMS570LC4357:循环缓冲的 ADC 读取结果存储器配置-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    (+) TMS570LC4357:ADC 使用增强型通道选择模式对通道序列进行分组-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    请告诉我、如果你在执行方面遇到任何困难、我将进一步协助你。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已解决该问题。 感谢您提供所有相关链接。

    我有关于 Hercules 安全 MCU 演示的几个问题:

    1. "Hercules 安全 MCU 演示"文件夹是否是唯一包含 TMS570LS1227源代码示例的位置、或者其他地方是否提供了其他示例文件?

    2. 关于转换结果读取(单次读取、一个通道、一个组):
      a)将转换结果存储器用作 FIFO 队列时、会在 BUF0、BUF1等器件上重复观察到相同的结果。
      b)直接访问转换结果存储器时、在不同偏移处的存储器中观察到相同的值。

    您能否证实我的理解?
    具体来说、假设模拟值快速变化、存储器中捕获的结果会发生相应变化是否正确?
    此外、直接读取存储器中转换结果的组织结构本身是否为 FIFO 队列?
    如果直接从存储器读取数据、是否可能以某种方式限制结果数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    "Hercules Safety MCU demos"文件夹是否是包含 TMS570LS1227源代码示例的唯一位置、或者其他地方是否提供了其他示例文件?

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在上述常见问题解答中、我提到了如何访问与 Hercules 器件相关的所有示例。

    [报价 userid="558003" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500108/tms570ls1227-examples-for-adc-tms570ls1227-tmds570ls12hdk/5764862 #5764862"]
    1. 关于转换结果读取(单次读取、一个通道、一个组):
      a)将转换结果存储器用作 FIFO 队列时、会在 BUF0、BUF1等器件上重复观察到相同的结果。
      b)直接访问转换结果存储器时、在不同偏移处的存储器中观察到相同的值。

    您能否证实我的理解?

    [/报价]

    是的、您的理解正确。

    关于 FIFO、您可以参考以下主题一次:

    (+) TMS570LS1224:ADC FIFO 访问-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    关于存储器、您也是正确的、转换存储将以循环方法进行。 首先、它将所有配置通道的第一次迭代存储在存储器中、然后第二次迭代结果、这将持续进行、直到相应组的配置存储器填满。 填充组存储器后、它将再次从组的起始地址开始存储。

    具体地说、假设模拟值快速变化、内存中捕获的结果会相应变化是正确的吗?

    这取决于您选择的转换方法。 如果您选择单次转换模式、则所有配置的通道将 仅获得一次迭代的转换。 然后、我们需要再次触发才能进行第二次转换迭代。

    而在连续模式下、转换会反复发生、直到我们强制停止转换。

    如果直接从内存读取、是否可能以某种方式限制结果数量?

    是的、您可以这样做。

    请参阅 TRM 中的以下部分以了解相关信息:

    根据上述理解、您可以在 HALCoGen 中的以下选项卡中进行配置:

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置如下:

    • ADC1
    • 第1组
    • 通道9
    • 单次转换模式
    • 直接从存储器(RAM)读取

    在调试模式下、我只执行了一次转换功能。 因此、相同的值会重复多次。
    我预计该值在第一次执行期间只出现一次、并在第二次执行函数时更新。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    确保禁用连续转换:

    如果您启用上述设置,那么即使调用一次"开始转换",也有可能进行连续转换。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但在初始化期间、连续转换被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以压缩并共享您的整个工程以便在我这边快速进行调试?

    您甚至可以通过私人聊天发送它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过私人聊天发送了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我休息了几天,所以我没有时间再处理这个问题。

    我想知道、您是否仍纠结于这个问题? 如果是、那么请告诉我您现在到底在哪里卡住了。

    请提供这些详细信息、以便再次解决此问题。

    --
    此致、
    Jagadish。