This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-API:F021闪存 EP 读取问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483219/tms570lc4357-ep-f021-flash-api-read-issue

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我下载了5758.FAPI_TEST_LC4357.zip 例程、该例程仅执行写入操作(验证正确)、然后我尝试调用 Fapi_doMarginRead 函数、该函数报告了错误:
错误#10234-D:未解析的符号保留。

我也在 F021闪存 API 版本2.01.01参考指南中看到了这个函数的描述,但为什么没有实现这个函数,那么我想读操作,我该怎么做,请帮助确认,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您可以尝试以下 API 进行一次读取:

    "Fapi_doMarginReadByByByByte"

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish

    我也尝试了"Fapi_doMarginReadByByByByByte"函数、相同的结果!

    我查看了另一个论坛(TMS570lsxxx)、它指出此函数已被弃用、但它必须存在于 TMS570LC4357中、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F021库:C:\ti\hercules\F021 Flash API\02.01.01\F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_D3D16_nds.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish

    我想问,为什么每次答复都需要这么长时间,所以我很生气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    首先、我对延迟的响应表示歉意、最近我收到了很多客户对这些设备的疑问、因此需要时间来回复所有问题。

    我使用"Fapi_doMarginReadByByByByByByte"API 执行了工程、您可以看到接收缓冲区 已使用我们写入存储器的相同数据进行更新。

    我将附加我的已测试工程以供您参考:

    e2e.ti.com/.../2112.FAPI_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复。

    我将直接使用您提供的例行程序进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 gundavarapu

    我没有问题直接使用你的例程。

    现在、我想操作银行0。

    您能否介绍一下如何将闪存 API 相关函数复制到 RAM 中以供执行?

    我期待着你的答复,我很感激,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 gundavarapu

    在浏览论坛后、我设法将 F021闪存 API 相关的函数复制到 RAM 中以供执行。

    但我觉得奇怪的是、代码可以通过单步调试正常执行、但如果直接执行、会触发 prefetchEntry 异常、我会在下面附上我的代码、您能帮助我检查问题是什么吗?

    e2e.ti.com/.../8358.TMS_5F00_52_5F00_FLASH_5F00_API_5F00_TEST.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 gundavarapu

    您能更快地回复我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gundavarapu。
    这个问题也是几乎一个月前,请麻烦回答一些当你有时间,谢谢.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    对延迟的回复表示歉意、

    但奇怪的是,代码可以通过单步调试正常执行,但如果它直接执行,它将触发一个 prefetchEntry 异常,我将在下面附上我的代码,你能帮助我检查什么是问题吗?

    对于附加项目、您是否仍处于同一步骤?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、仍然存在同样的现象、单步调试很好、直接运行它会导致错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    最后、我在今天进行了大量调试后这样做:

    现在工作正常、我可以写入组0。

    以下是工作项目:

    e2e.ti.com/.../TMS_5F00_52_5F00_FLASH_5F00_API_5F00_TEST.zip

    问题发生在这里:

    在这两种情况下(即闪存擦除和编程):

    我们 在 RAM 中执行 Fapi_issueAsyncCommandWithAddress 和 Fapi_issueProgrammingCommand 函数、这没有问题、但闪存中仍然存在其相应的状态验证。

    即:
    while ( FAPI_CHECK_FSM_ready_busy == Fapi_Status_Fsm );
    while (FAPI_GET_FSM_STATUS!= Fapi_Status_Success);  

    上述两行仍在闪存中执行、这会产生问题、因为在对其中一个闪存存储体启动擦除或写入操作命令后、在发出命令操作完成之前、我们不应在同一闪存存储体中执行任何代码。 如果我们在完成将创建异常的操作之前访问同一个闪存存储体。

    在您的情况下也会发生同样的情况。 因此、这里的解决方案是操作擦除和编程的状态检查指令也应发生在 RAM 而不是闪存中。  

    为了执行上述解决方案、我执行了以下操作:

    我创建了两个 API 用于擦除和编程、包括其状态验证、如下所示。

    我在 RAM 中而不是闪存中执行了这些 API:

    实施上述解决方案后、问题得以解决。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gundavarapu

    首先,非常感谢你的答复,这是很棒的回答这么清楚。 但我还有两个小问题。

    1.在以下步骤中将常量变量放置在 RAM 中的目的是什么?

    2. hl_sys_link.cmd 文件中是否有对语法的具体介绍? 我想学习它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    1. 在以下步骤中将常量变量放置在 RAM 中的目的是什么?

    实际上、我在其中一个 TI CAN 引导加载程序 示例代码中看到了。 常量部分也复制到 RAM 中、如下所示。

    最初、我怀疑这可能会导致问题、因此实施了此更改。 您可以删除它并重试一次。

    2. hl_sys_link.cmd 文件中是否有对语法的具体介绍? 我想学习它。

    TI 链接器命令文件入门

    C28x 编译器-了解链接

    请参阅以上链接、它们会有所帮助。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这解决了我的问题、非常感谢、并且过得很愉快。