Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357
工具/软件:
尊敬的 TI 团队
我下载了5758.FAPI_TEST_LC4357.zip 例程、该例程仅执行写入操作(验证正确)、然后我尝试调用 Fapi_doMarginRead 函数、该函数报告了错误: 
错误#10234-D:未解析的符号保留。 
我也在 F021闪存 API 版本2.01.01参考指南中看到了这个函数的描述,但为什么没有实现这个函数,那么我想读操作,我该怎么做,请帮助确认,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队
我下载了5758.FAPI_TEST_LC4357.zip 例程、该例程仅执行写入操作(验证正确)、然后我尝试调用 Fapi_doMarginRead 函数、该函数报告了错误: 
错误#10234-D:未解析的符号保留。 
我也在 F021闪存 API 版本2.01.01参考指南中看到了这个函数的描述,但为什么没有实现这个函数,那么我想读操作,我该怎么做,请帮助确认,谢谢!
您好、Sam、
首先、我对延迟的响应表示歉意、最近我收到了很多客户对这些设备的疑问、因此需要时间来回复所有问题。
我使用"Fapi_doMarginReadByByByByByByte"API 执行了工程、您可以看到接收缓冲区 已使用我们写入存储器的相同数据进行更新。

我将附加我的已测试工程以供您参考:
e2e.ti.com/.../2112.FAPI_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip
-- 
此致、 
Jagadish。 
你好 gundavarapu
在浏览论坛后、我设法将 F021闪存 API 相关的函数复制到 RAM 中以供执行。
但我觉得奇怪的是、代码可以通过单步调试正常执行、但如果直接执行、会触发 prefetchEntry 异常、我会在下面附上我的代码、您能帮助我检查问题是什么吗?
e2e.ti.com/.../8358.TMS_5F00_52_5F00_FLASH_5F00_API_5F00_TEST.rar
您好、Sam、
对延迟的回复表示歉意、
但奇怪的是,代码可以通过单步调试正常执行,但如果它直接执行,它将触发一个 prefetchEntry 异常,我将在下面附上我的代码,你能帮助我检查什么是问题吗?
对于附加项目、您是否仍处于同一步骤?
-- 
此致、 
Jagadish。 
您好、Sam、
最后、我在今天进行了大量调试后这样做:
现在工作正常、我可以写入组0。

以下是工作项目:
e2e.ti.com/.../TMS_5F00_52_5F00_FLASH_5F00_API_5F00_TEST.zip
问题发生在这里:
在这两种情况下(即闪存擦除和编程):

我们 在 RAM 中执行 Fapi_issueAsyncCommandWithAddress 和 Fapi_issueProgrammingCommand 函数、这没有问题、但闪存中仍然存在其相应的状态验证。
即: 
while ( FAPI_CHECK_FSM_ready_busy == Fapi_Status_Fsm ); 
while (FAPI_GET_FSM_STATUS!= Fapi_Status_Success);  
上述两行仍在闪存中执行、这会产生问题、因为在对其中一个闪存存储体启动擦除或写入操作命令后、在发出命令操作完成之前、我们不应在同一闪存存储体中执行任何代码。 如果我们在完成将创建异常的操作之前访问同一个闪存存储体。
在您的情况下也会发生同样的情况。 因此、这里的解决方案是操作擦除和编程的状态检查指令也应发生在 RAM 而不是闪存中。
为了执行上述解决方案、我执行了以下操作:

我创建了两个 API 用于擦除和编程、包括其状态验证、如下所示。
我在 RAM 中而不是闪存中执行了这些 API:


实施上述解决方案后、问题得以解决。
-- 
此致、 
Jagadish。 
您好、Sam、
1. 在以下步骤中将常量变量放置在 RAM 中的目的是什么?
实际上、我在其中一个 TI CAN 引导加载程序 示例代码中看到了。 常量部分也复制到 RAM 中、如下所示。

最初、我怀疑这可能会导致问题、因此实施了此更改。 您可以删除它并重试一次。
2. hl_sys_link.cmd 文件中是否有对语法的具体介绍? 我想学习它。
请参阅以上链接、它们会有所帮助。
-- 
此致、 
Jagadish。