This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMDSEMU200-U 仿真器错误233

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494182/tms570lc4357-tmdsemu200-u-emulator-error-233

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU200-U

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我使用的电路板是 TMS570LC4357HDK。 该板上有一个 ARM 20引脚外部 JTAG 探针。我购买了 TMDSEMU200-U 仿真器。要使用此仿真器来仿真和刻录程序。

我遇到无法连接的问题。

1. 仿真器如下所示

2. 设备管理器列表如下所示

3. 连接如下

4. CCS 12.8.1配置如下

5. 测试连接错误日志如下所示。

[Start: Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]

Execute the command:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -rv -o -S integrity

[Result]


-----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------

C:\Users\TH\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ccs1281\
    0\0\BrdDat\testBoard.dat

-----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------

This utility has selected a 560/2xx-class product.
This utility will load the program 'xds2xxu.out'.
The library build date was 'Sep 26 2024'.
The library build time was '14:57:19'.
The library package version is '20.0.0.3178'.
The library component version is '35.35.0.0'.
The controller does not use a programmable FPGA.
The controller has a version number of '13' (0x0000000d).
The controller has an insertion length of '0' (0x00000000).
This utility will attempt to reset the controller.
This utility has successfully reset the controller.

-----[Print the reset-command hardware log-file]-----------------------------

This emulator does not create a reset log-file.

-----[An error has occurred and this utility has aborted]--------------------

This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.

The value is '-233' (0xffffff17).
The title is 'SC_ERR_PATH_BROKEN'.

The explanation is:
The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.
An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.
The target's JTAG scan-path appears to be broken
with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.

[End: Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]

针对上述步骤、我想问是否可以通过这种方式使用仿真器、如果可以、我的步骤是否有问题? 我对为什么报告错误感到困惑。

值得注意的是、我已重新安装了 TMDSEMU200-U 驱动程序。

请帮助分析问题,并尽快回复,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在怀疑 TMDSEMU200-U 仿真器 TI 20引脚与板上 ARM 20引脚的定义不对应、能否提供 TI 20引脚的接口定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、自创建该问题已经有一个月了、可以有人请来帮助解决该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我对迟来的回应表示歉意、同时我还陷入了其他问题的困境。

    HDK 电路板支持  TMDSEMU200调试器连接。 不需要任何额外的过程、当我们连接外部调试器时、内部调试器将自动断开连接。

    有关外部调试器连接、请参阅以下主题:引脚定义下的:

    (+) TMS570LC4357-SEP:如果 PCB 无法访问 DAP 端口、则对微控制器进行编程-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、在我之前的描述中、有一个错误操作? 为什么它报告了一个错误,我只是再次尝试,发现它仍然报告相同的错误以前,请帮助解决的问题,我也有点担心这一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gundavarapu
    您能帮助回答我的问题吗?
    目前、我坚持解决这个问题、无法继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gundavarapu。
    您能很快回复吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gundavarapu

    我发现问题的原因、如下图所示、右侧是第一个购买的仿真器、左侧是第二个购买的仿真器、左侧正常工作、这意味着之前购买的 TMDSEMU200-U 损坏、这是运气差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在您的图片中、我可以看到用于两个调试器的不同适配器。

    此外、当我验证网站时可以看到 XDS200即将推出三个适配器、如下图中突出显示的那样。

    在您的左侧调试器上,您似乎喜欢使用蓝色适配器,而在右侧,您使用绿色适配器。 您说左侧的适配器正常工作、那么您是否可以移除该蓝色适配器并将其连接到右侧调试器并重试一次?

    如果问题仍然存在、那么我们可以认为调试器在内部已损坏。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试通过绿色适配器使用左侧的调试器、它可以正常工作。
    我还尝试使用右侧调试器和蓝色适配器、问题仍然存在。
    因此、我们可以假设调试器在内部损坏、我已经阅读过论坛、但一开始它确实是坏的、但我认为这样做的可能性太低、无法真正相信它、但事实证明就是这样。
    非常感谢您的回答,这是非常专业.Thumbsup tone1