Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:TMDS243EVM、 UNIFLASH
工具/软件:
您好、
我尝试启动 TMDS243EVM 上的所有4个内核、但只看到两个内核。
多个器件 IND_COMMS_SDK_am243x_09_01_00_03\MCU_PLUS_SDK 。
我已将 EVM 置于 UART 引导中、然后在 WIN cmd 上使用:
C://ti/ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03/mcu_plus_sdk/tools boot>python uart_uniflash.py --cfg=sbl_prebuilt/am243x-evm/ default_sbl_null.cfg -p COM6
我得到了:
正在执行命令2 (共2个)...
命令参数:--file=sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
在30.95s 内发送大小为293629字节的 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage。
[状态]成功!!!
将执行配置文件中的所有命令!!!
然后、我使用 OSPI 引导功能并重新启动电路板
我在 UART 终端上看到:
正在启动 NULL 引导加载程序...
DMSC 固件版本9.1.6--v09.01.06 (Kool Koala)
DMSC 固件版本0x9
DMSC ABI 修订版3.1
INFO:bootloader_runCpu:155:cpu r5f1-0初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runCpu:155:cpu r5f1-1初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runCpu:155:CPU m4f0-0被初始化为400000000 Hz!!
INFO:bootloadSelfCpu:207:CPU r5f0-0初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloadSelfCpu:207:CPU r5f0-1初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runSelfCpu:217:全部完成、重新设置自己...
我只看到两个 CPU 的 r5f1-0和 r5f1-1。
哪个*.cfg 用于启动所有4个 CPU?
谢谢、
Eli。