This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am243x-AM243X:如何引导所有 MCU-PLUS-SDK CPU's

Guru**** 2588085 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511189/mcu-plus-sdk-am243x-how-to-boot-all-am243x-cpu-s

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK
Thread 中讨论的其他器件:TMDS243EVMUNIFLASH

工具/软件:

您好、

我尝试启动 TMDS243EVM 上的所有4个内核、但只看到两个内核。

多个器件  IND_COMMS_SDK_am243x_09_01_00_03\MCU_PLUS_SDK

我已将 EVM 置于 UART 引导中、然后在 WIN cmd 上使用:

C://ti/ind_comms_sdk_am243x_09_01_00_03/mcu_plus_sdk/tools boot>python uart_uniflash.py --cfg=sbl_prebuilt/am243x-evm/ default_sbl_null.cfg -p COM6

我得到了:

正在执行命令2 (共2个)...
命令参数:--file=sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
在30.95s 内发送大小为293629字节的 sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage。
[状态]成功!!!

将执行配置文件中的所有命令!!!

然后、我使用 OSPI 引导功能并重新启动电路板

我在 UART 终端上看到:

正在启动 NULL 引导加载程序...

DMSC 固件版本9.1.6--v09.01.06 (Kool Koala)
DMSC 固件版本0x9
DMSC ABI 修订版3.1

INFO:bootloader_runCpu:155:cpu r5f1-0初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runCpu:155:cpu r5f1-1初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runCpu:155:CPU m4f0-0被初始化为400000000 Hz!!
INFO:bootloadSelfCpu:207:CPU r5f0-0初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloadSelfCpu:207:CPU r5f0-1初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runSelfCpu:217:全部完成、重新设置自己...

我只看到两个 CPU 的 100100r5f1-0和 r5f1-1。

哪个*.cfg 用于启动所有4个 CPU?

谢谢、

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    info:bootloadSelfCpu:207:CPU r5f0-0初始化为800000000 Hz!!
    INFO:bootloadSelfCpu:207:CPU r5f0-1初始化为800000000 Hz!!!!

    从日志看来、r5f0-0和 r5f0-1也已引导。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    谢谢!

    此致、

    Eli