This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:文本或 Excel 引脚排列文件

Guru**** 2928730 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1509554/am2632-text-or-excel-pinout-file

器件型号:AM2632

工具/软件:

尊敬的团队:

查找文本或 Excel 文件以帮助创建 AM2632COKFHAZCZR 的 SC 符号。

我们是否有此工具、或者是否可以生成此工具?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    这目前通过 sys cfg 工具得到支持。 您可以选择外设、然后选择要导出的 Excel 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在图像中看到、pinmux.csv 文件在 Excel 文件中包含 pinmux 详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    输出在示波器上似乎受到限制。 我们正在寻找所有324引脚的完整引脚排列图、您能在这里为我们提供帮助吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    这是我们目前拥有的产品。 不幸的是,我们还没有这种支持 avialibeq 的 am2632。