This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何为 QSPI (S25FL128SA)启用 QSPI_CSn1/R3引脚

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510011/am2634-q1-how-to-enable-qspi_csn1-r3-pin-for-qspi-s25fl128sa

器件型号:AM2634-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在连接两个 QSPI 闪存器件、它们共享相同的数据线(D0–D3)、时钟(CLK)和 DQS 引脚、但使用不同的片选引脚。 一个设备使用QSPI_CSn1 (pin R3)、另一个设备使用QSPI_CSn0 (pin P1)。 两款器件均为 S25FL128SA。


1.如何  在代码中启用 QSPI_CSn1

因为在 example.syscfg 文件中、它们无法更改 QSPI 引脚。

2.) 或者、我可以通过定义重复函数在代码中手动更改

我正在测试此 QSPI_CSn0 芯片选择代码的示例代码 QSPI 闪存传输代码运行良好 、但对 QSPI_CSn1不起作用、我更改了 ti_pinmuc_config.c 中的引脚
/* QSPI 引脚配置*/
/* QSPI_CSn0 -> QSPI_CSn0 (P1)*/

PIN_QSPI_CSN0、
(PIN_MODE (0)| PIN_PULL_DISABLE | PIN_SLEW_RATE_LOW)
}、

我在这里改变了  PIN_QSPI_CSN0 最终目的  PIN_QSPI_CSN1  要启用 R3作为芯片选择。 但没有获得成功你能帮助我它是在紧急基础上.

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的查询、

    我们将需要某个时间就此用例与内部 SDK 团队进行讨论。  
    请允许我们在下周中旬之前再回来。

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rijohn Pius、

    你能认真考虑我的问题吗?
    因为我等不及下周,这是一个非常紧迫的.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,上升的明星,




     请按照以下步骤操作:

    Unknown 说:
    如何  在代码
    中启用 QSPI_CSn1

    1. 在 SysConfig 的片选选择选项中启用 CS1
    2. 现在、您将能够启用 OSPI CSn1 (R3)引脚。

    请告诉我这是否解决了问题。


    此致、
    Rijohn