主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在连接两个 QSPI 闪存器件、它们共享相同的数据线(D0–D3)、时钟(CLK)和 DQS 引脚、但使用不同的片选引脚。 一个设备使用QSPI_CSn1 (pin R3)、另一个设备使用QSPI_CSn0 (pin P1)。 两款器件均为 S25FL128SA。
1.如何 在代码中启用 QSPI_CSn1
因为在 example.syscfg 文件中、它们无法更改 QSPI 引脚。
2.) 或者、我可以通过定义重复函数在代码中手动更改
我正在测试此 QSPI_CSn0 芯片选择代码的示例代码 QSPI 闪存传输代码运行良好 、但对 QSPI_CSn1不起作用、我更改了 ti_pinmuc_config.c 中的引脚
/* QSPI 引脚配置*/
/* QSPI_CSn0 -> QSPI_CSn0 (P1)*/
{
PIN_QSPI_CSN0、
(PIN_MODE (0)| PIN_PULL_DISABLE | PIN_SLEW_RATE_LOW)
}、
我在这里改变了 PIN_QSPI_CSN0 最终目的 PIN_QSPI_CSN1 要启用 R3作为芯片选择。 但没有获得成功你能帮助我它是在紧急基础上.
提前感谢