Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL、 UNIFLASH
工具/软件:
您好、
我有一个 EK-TM4C123GXL Launchpad、其中包括 TM4C123GH6PM 和 Blackhawk XDS200调试探针和 USB 100v2。
我尝试使用这两个调试器连接到 tm4c123gh6pm、但我失败了。 我正在处理错误、但无法处理。
首先、误差是 这样的;
值为"-183"(0xffffff49)。
标题为"C_ERR_CTL_CBL_Break_FAR"。
解释如下:
控制器检测到与其自身远距离的电缆断裂。
用户必须将电缆/线盒连接到目标器件。
我的联系是:
Blackhawk 调试器的 TMS--> EK-TM4C123GXL TMS。
Blackhawk 调试器的 TCK-->EK-TM4C123GXL TCK。
Blackhawk 调试器的 TDI---> EK-TM4C123GXL TDI。
Blackhawk 调试器的 TDO--->EK-TM4C123GXL TDO。
Blackhawk 调试器的 nRST-->EK-TM4C123GXL 复位。
Blackhawk 调试器的 GND-->EK-TM4C123GXL GND。
Blackhawk 调试器的 TVD-->EK-TM4C123GXL 3.3V。
EK-TM4C123GXL EXTDBG-->GND。
器件上的电源开关。
我确信连接了电缆并尝试了这两种调试器。 我使用 CSS 11和 Uniflash 9.1尝试了查看内存、但失败。 此外、已尝试使用 CCS 进行调试、然后再次失败。 这两个程序都会发送调试器。 有什么我忽视的吗?
我想调试该微控制器(两个调试器(XDS200和 USBv2))。 你能原谅我吗?
此致、Esat。