This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:_NVIC_SystemReset 会导致不正确的复位类型

Guru**** 3004360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508105/mspm0g3107-__nvic_systemreset-causes-incorrect-reset-type

器件型号:MSPM0G3107

工具/软件:

你(们)好  

根据函数的名称、我们假定__NVIC_SystemReset 函数确实会创建系统复位(这也与函数描述注释建议的内容一致)。  

但是、在执行  sysctl->SOCLOCK.RSTCAUSE 中可用的复位原因为0x1D 时、建议执行 CPU 复位(这与检查函数实际执行的操作时所假定的一致;但不与名称建议内联、尤其是鉴于 SystemReset 实际上是另一个有效复位类型的名称)

有关参考、请参阅 TRM 中关于 RSTCAUSE 寄存器解码的以下摘录

__NO_RETURN __STATIC_INLINE void __NVIC_SystemReset(void)
{
  __DSB();                                                          /* Ensure all outstanding memory accesses included
                                                                       buffered write are completed before reset */
  SCB->AIRCR  = ((0x5FAUL << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) |
                 SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);
  __DSB();                                                          /* Ensure completion of memory access */

  for(;;)                                                           /* wait until reset */
  {
    __NOP();
  }
}

上述代码确实与 TRM 中概述的步骤(第140页)相匹配。  

A CPU-only reset (CPURST) which does not reset the peripherals can also be triggered in software within the
Cortex-M0+ CPU by setting the SYSRESETREQ bit in the AIRCR local CPU register. See the CPU Sub System
chapter for more information.

但显然不需要的程序做什么名字会建议,如这里解释

我目前在  

SDK 版本2.04.00.06

这里的"错误"纯粹是语义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    在我看来、NVIC_SystemReset 用于复位 CPU、因此它位于 CPU 复位处。 因此函数是正确的。

    是否建议将其重命名为"CPUReset"?

    cm0plus 是由 ARM 提供的标准文件。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议将其重命名为"CPUReset"吗?

    很精确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    抱歉、这是 ARM (CMSIS)定义的标准 API。 我们使用的是 v5.0.9。

    我建议您添加一个类似的函数并将其命名为 CPUReset。

    B.R.

    Sal