This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:波动性请求信

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507697/ucd3138a-letter-of-volatility-request

器件型号:UCD3138A

工具/软件:

它可能关心的对象、

 

我代表我的雇主要求为 UCD3138ARMHT 部分提供一份挥发性函(LOV)。  LOV 将用于为安装此部件的硬件开发消毒程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认? 我已附上一份 LOV 表单、如果需要、可以填写该表单并返回该表单以满足此请求。

e2e.ti.com/.../Letter-of-Volatility.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我不熟悉这封动荡不安的信。 您能详细说明一下这是什么、以及如何填写吗?

    UCD3138A 确实具有非易失性存储器(ROM 和闪存)和易失性存储器(RAM)

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 LOV 来制定清除硬件所需的程序。 根据您所说的、我认为此器件不需要一个。

    您能否确认 UCD3138A 确实做到了 不会 包含易失性存储器 非易失性存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    如上所述、UCD3138A  使用 都具有易失性存储器  非易失性存储器。

    从 UCD3138A 数据表中:

    • 4KB 启动 ROM
    • 32KB 程序闪存
    • 2KB 数据闪存
    • 4KB 数据 RAM

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要此零件的挥发性函(LOV)。 它应该看起来像附件。 该字母将描述部件上的记忆、其功能以及如何对其进行消毒。

    您能否为此器件提供 LOV?

    e2e.ti.com/.../Statement-of-Volatility_5F00_TMS320F28069_5F00_68_5F00_67-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    您是否与当地的 FAE 合作?

    这是该器件的 LOV。 我不确定"Model Box"指的是什么。 "清除"、"擦除"和"消毒"之间是否存在区别? 我放的信息用于"擦除"闪存、这是 UCD31xx 技术参考手册 第463页的第13.5.1节中使用的术语。 如果它们不是同等的方法、那么我需要花更多时间学习正确的程序。

     e2e.ti.com/.../Letter_2D00_of_2D00_Volatility_5F00_UCD3138A.pdf

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 FAE? "清除"、"擦除"和"消毒"是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    FAE 是现场应用工程师。 您可以在办公室附近与当地的 TI FAE 合作、 直接获得此类支持。 我认为、通常不建议填写这样的表格、我们必须公开分享我们的电子邮件...

    感谢您澄清了这些术语。 对于 UCD3138A、LOV 应该是准确的。

    此致、

    Jonathan Wong