This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634不在定制电路板中引导

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504975/am2634-am2634-is-not-booting-in-custom-board

器件型号:AM2634

工具/软件:

尊敬的团队:

我们制作了一个包含 AM2634 MCU 的定制电路板、并通过 JTEG 和 UART 模式刷写代码、 但遗憾的是、这两种模式都无法刷写代码、

这是所需引脚上的电压电平

  PORz 3.3V
WARMRST 3.3
UART 模式 SOP0 3.3
SOP1 0
SOP2 0
SOP3 0
JTEG 引脚连接 X110 TMS  
TDI  
TDO  
TCK  
VTREF 3.3
服务端口 A6、A7  

MCU 需要的所有 Vdd (即1.2V、3.3V 和1.8V 也由 MCU 的内部 LDO 生成、但 MCU 仍在运行)(在配置 UART 引导模式时、服务端口终端上不存在"C")

调试器错误

连接到目标的 Rror:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。
(仿真包9.13.0.00201)

我们遵循以下链接中给出的步骤

(6) AM2634-Q1:AM2634的 JTAG 编程问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

因此、请建议如何使其运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够更改电路板上的引导模式配置? 此外、当您说您遵循了另一个主题中的步骤时、您是否 意味着您已通过探针确认您的所有 SOP 引脚都被正确拉取?

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有 SOP 引脚仅由 DSO 探针确认、我已经共享启动 MCU 所需的所有引脚的当前状态

    上电序列

    3.3V -通道2蓝色

    1.2V -通道3粉色

    PORz -通道1黄色

    WARMRST -通道4绿色

    25 MHz 晶体振荡器连接在我们的电路板中、而不是 TCXO、

    在 UART 模式下获取"C"是没问题、还是  仅需要 TCXO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将25MHz 更改为8MHz 后开始工作、

    现在我想知道 什么配置 RBL(ROM bootloader )  做晶体检测平均值是内部 RC 振荡器在启动时开启或 TCXO 或晶体配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    上电期间、内部 RC 振荡器会在电源轨稳定后开启。 的 TRM 中介绍了完整的上电序列 6.2.2.1 PMU 参考系统(REFSYS) 。 它应保持开启状态、直到触发复位。
    器件不应使用8MHz 晶体启动。 您能否探测晶体/振荡器、看看实际值是多少以及它是否稳定?

    此外、您是将晶体输入到 XTAL IO 引脚还是外部基准时钟引脚中?

    此致、

    Susan