Other Parts Discussed in Thread: AM2634
工具/软件:
尊敬的团队:
我们制作了一个包含 AM2634 MCU 的定制电路板、并通过 JTEG 和 UART 模式刷写代码、 但遗憾的是、这两种模式都无法刷写代码、
这是所需引脚上的电压电平
| PORz | 3.3V | |
| WARMRST | 3.3 | |
| UART 模式 | SOP0 | 3.3 |
| SOP1 | 0 | |
| SOP2 | 0 | |
| SOP3 | 0 | |
| JTEG 引脚连接 X110 | TMS | |
| TDI | ||
| TDO | ||
| TCK | ||
| VTREF | 3.3 | |
| 服务端口 | A6、A7 |
MCU 需要的所有 Vdd (即1.2V、3.3V 和1.8V 也由 MCU 的内部 LDO 生成、但 MCU 仍在运行)(在配置 UART 引导模式时、服务端口终端上不存在"C")
调试器错误
连接到目标的 Rror:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。
(仿真包9.13.0.00201)
我们遵循以下链接中给出的步骤
(6) AM2634-Q1:AM2634的 JTAG 编程问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
因此、请建议如何使其运行