This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:多字编程

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506477/mspm0g3107-multi-word-programming

器件型号:MSPM0G3107

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在 考虑实施对内部闪存的数据写入。
让我向您提出以下问题:

(1)关于最大写入次数、较低的32字节在数据表中列为最多100,000次写入。
对于 MSPM0G3107、主区域中的0x0000_0000至0x0000_7FFF (32kB)最多可写入100,000次。
这是否意味着剩余面积将是10,000倍?

(2)在多字编程中、认为每次命令执行的写入次数是一次计数是否正确?

3.它是在 TRM 上编写的、用于查看器件特定数据表以确定是否支持多字编程。

但客户和我在数据表上找不到任何地方。 您能告诉我它在哪里吗?

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    (1)关于最大写入次数、低32个字节在数据表中列为最多100,000次写入。
    对于 MSPM0G3107、主区域中的0x0000_0000至0x0000_7FFF (32kB)最多可写入100,000次。
    这是否意味着剩余面积将为10,000倍?

    是、只有32KB 将支持100K 倍擦除。 我们其他人的时间限制在10K 次。

    而不限于较低的扇区、任何闪存扇区都支持此功能。 对于示例、您可以选择0x10000-0x18000来使用100K 个周期。

    我们最近正在开发数据表和 TRM 更新、然后您可以看到有关此的更新说明。

    (2)在多字编程中、是否认为每个命令执行的写入次数是一次计数?

    目前、我们仅支持 M0G3107中的单字编程。

     -如果数据表中没有显示,您可以将其视为不支持。

    将向团队提供反馈、并考虑在数据表中添加其他说明。 以防混淆。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我的客户可能选择 M0G3107进行开发、因为他们认为里面有多字编程。

    客户如何从我们的网站了解产品是否具有多个字?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    wulti-word 编程是为提高编程效率而提供的额外支持。

    是否有必要在客户平台中进行多工编程? 我们可以支持单工编程并扩展到所有闪存地址。

    目前 M0器件不支持此功能。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    已注意。 谢谢你。

    如果 M0器件不支持此功能、那么为什么它是在 TRM 上编写的。 ?

    我们需要向客户解释。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    将向团队提供反馈、并考虑在数据表中添加其他说明。 以防有任何混淆。

    我已向团队汇报、 我们将讨论如何添加注释以避免混淆。

    B.R.

    Sal