工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在 考虑实施对内部闪存的数据写入。
让我向您提出以下问题:
(1)关于最大写入次数、较低的32字节在数据表中列为最多100,000次写入。
对于 MSPM0G3107、主区域中的0x0000_0000至0x0000_7FFF (32kB)最多可写入100,000次。
这是否意味着剩余面积将是10,000倍?
(2)在多字编程中、认为每次命令执行的写入次数是一次计数是否正确?

3.它是在 TRM 上编写的、用于查看器件特定数据表以确定是否支持多字编程。
但客户和我在数据表上找不到任何地方。 您能告诉我它在哪里吗? 
此致、
Kenley