This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:MSPM0L1305

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507160/mspm0l1305-mspm0l1305

部件号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0L1306

工具/软件:

我们可以使用内部 Vref 作为内部 OPA 同相输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0l1305.pdf

    图8-1. 模拟连接

    和 TRM www.ti.com/.../slau847d.pdf

    18.2.3模拟外设接口

    VREF to OPA
    The OPA peripheral can leverage the external reference for setting a voltage bias on the noninverting input
    terminal of the amplifier using the PSEL control bits in the CFG register.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好(根据数据表)。 可以将 Vref 配置为同相输入。  

    我正在使用 LP-MSPM0L1306 LaunchPad、并尝试在系统配置中配置 OPA 同相输入、但它显示""所选器件不支持提供内部 Vref ""。  

    请找到随附的图像。

    请感谢您指导我如何在 Code Composer Studio 中配置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否仍可以将内部 Vref 用于运算放大器同相输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="652372" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507160/mspm0l1305-mspm0l1305/5792129 #5792129"]

    您好(根据数据表)。 可以将 Vref 配置为同相输入。  

    我正在使用 LP-MSPM0L1306 LaunchPad、并尝试在系统配置中配置 OPA 同相输入、但它显示""所选器件不支持提供内部 Vref ""。  

    [/报价]

    这在 TRM 中是我在上面的答复中提到的:

    VREF to OPA
    The OPA peripheral can leverage the external reference for setting a voltage bias on the noninverting input
    terminal of the amplifier using the PSEL control bits in the CFG register.

    您可以将 Vref 设置为外部模式、将外部 Vref 输入连接到 OPA+、然后将内部 Vref 连接到 Vref 输入。

    是否仍可以将内部 Vref 用于运算放大器同相输入?

    将 Vref 设置为内部模式(例如生成1.4V 或2.5V)、Vref 引脚上将有一个电压基准1.4/2.5。

    然后、从外部将 PA25连接到 OPA 输入引脚。

    您可以试用。

    M0可能无法支持在内部将 Vref 1.4/2.5连接到 OPA 输入、但我无法从数据表或 TRM 中获取相关信息。