Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSPM0G1507 主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们使用具有上述器件型号的定制电路板、它具有用于通过 i2c 控制电机和惯性传感器(速度1MHz)的栅极驱动器、用于读取传感器数据。 我们需要一次读取12个字节的数据。 因此、当 I2C 总线以400kHz 和1 MHz 等更高速度运行时、通信在一段时间后变得不稳定。 这种不稳定性会导致总线上的 I2C 数据丢失、因此会影响电机功能。 写入或读取数据时对 i2c 是否有任何限制? 我们通过 i2c 在独立芯片(定制板)和传感器上进行了验证、但在1MHz 频率下没有进行通信、但在400kHz 下工作。
FYI:在本例中、电机具有第1个中断优先级、然后 i2c 具有第3个中断优先级