This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:通过 SBL_SD 引导失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521985/am2432-boot-up-failed-with-sbl_sd

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他部件:CCStudio、 SysConfig

工具/软件:

您好 TI 专家

我们的定制电路板使用 AM2432ALV HS_FS 进行设计、我已经对其进行了测试、以从 SD 卡引导 SBL_Null、并且它成功。 通过串行端口打印的 sbl_null 调试日志如下所示。

当我尝试从同一 SD 卡引导 HelloWorld 应用映像时、失败。 我已修改 SBL_SD 以启用日志打印、但测试期间未打印调试日志、因此我认为 SBL_SD 引导加载程序本身 是在打开应用映像之前的某个位置完成的。

SDK 版本为 MCU_PLUS_SDK_am243x_11_00_00_15、 CCSTUDIO 版本为12.8.1

请您帮助指导我如何进行进一步的故障排除吗?

期待您的支持。

谢谢、

朱英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhuying:

    我修改了 sbl_sd 以启用日志打印、但在测试期间未打印调试日志、因此我认为 sbl_sd 引导加载程序本身 在打开应用 imag
    之前的某个位置进行了学习

    能否确认在 UART 终端上看不到任何日志、或者只是稍后添加的日志、如果 UART 终端上有任何日志、请共享相同的日志。

    您能告诉我您的 Hello Word 应用图像的大小是多少吗? 目前、使用 SBL SD: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/11_00_00_15/exports/docs/api_guide_am243x/BOOTFLOW_GUIDE.html#BOOTFLOW_SBL_SD 进行引导时、应用程序二进制文件的大小存在一些限制

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我确认 UART 终端上没有任何日志。 我测试的 Hello World 应用程序映像为102KB (少于380K)。 我认为引导加载程序 SBL_SD 本身无法 与 AM2432配合使用。 我还尝试修改 SBL_SD 的 SysConfig、使其与我们的定制电路板硬件完全匹配、并使用 AM2432重新编译了 SBL_SD 工程、但仍然无法解决问题。

    谢谢、

    朱英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhuying:

    我将在我最后运行一次、看看是否可以重现问题。

    我还尝试修改了 SBL_SD 的 SysConfig、使其与我们的定制电路板硬件完全匹配、并使用 AM2432
    重新编译了 SBL_SD 工程

    您能告诉我这些变化是什么吗?

    此致、

    会面。