This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:TIDA-010266:低成本血压参考设计、软管直径、2路和3路适配器?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523121/mspm0l1306-tida-010266-low-cost-blood-pressure-reference-design-hose-diameter-2-and-3-way-adapter

器件型号:MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010266

工具/软件:

您好、

我阅读了 设计指南:TIDA-010266、 低成本血压和心率监测仪 参考设计文档。 我想知道空气软管的直径吗? 还可以在哪里购买如下图所示的2路和3路适配器。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kel、

    TI 参考设计与测量模块相关、因此我们不提供 空气软管以及  2路和3路适配器。 但我想您可以从网站上购买相关的医疗用品。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    根据您的文档、空气泵气嘴直径为4.3毫米。空气阀气嘴直径为3毫米。因此、如果我购买了4毫米空气软管、它将不能安装在空气阀中、气嘴直径为3毫米。如果我购买错误、这将是我的另一笔费用。 因此、想要复制该参考设计的用户将会感激不尽、

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kel、

    很抱歉、我忽略了这个表。 根据这个表格、您还需要哪些其他信息?

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只会弄清楚如何安装软管。 我的担心是空气泄漏。 特别是将空气软管连接到空气压力传感器。 拥有定制板后就会知道。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK Kel、

    获得定制板后、如果您有任何问题、请随时告诉我。 再次对我的错误感到抱歉。

    此致、

    Janz Bai