This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:TIDA-010266:低成本血压参考设计、无算法?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010266, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1523098/mspm0l1306-tida-010266-low-cost-blood-pressure-reference-design-no-algorithm

器件型号:MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010266、

工具/软件:

您好、

我阅读了 设计指南:TIDA-010266、 低成本血压和心率监测仪 参考设计文档。 在第5页、它提到"
随附的软件将血压算法部分留空。"

这是否意味着读数不准确、因为示例程序中未实现算法?

我指的是此处的 SDKv1.30血压示例程序"C:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\demos\blood_pressure_monitor"

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kel、

    我认为在您阅读了整个应用手册或演示代码后、您会发现此参考设计用于测量 呼吸时的压力和振荡数据。 振荡数据是准确的。  收缩压、舒张压是使用不同的算法从振荡数据中获得的。 因为有许多算法可以计算 收缩压、舒张压 、 我们将算法模块留空。 客户需要在此处添加自己的算法。 原始振荡也可通过 UART 发送到 GUI。

    此致、

    Janz Bai