This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1522739/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持:

我正在使用 TIMA0_C0和 TIMA0_C0_N 生成周期相等的互补 PWM (使用相等的占空比来驱动推挽变压器)。使用 C0和 C0_N 可以生成互补 PWM、但占空比不同(C0 = 40%、则 C0_N = 100-40 = 60%)。  您能帮助我如何实现这个目标吗?  

此外、如何生成交错式 PWM?

此致

Tulsi Das

VP 电子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tulsi Das:

    在 MSPM0G3507中、您只需在 SysConfig 中启用 PWM 互补输出、如下图中所示:

    此致、

    Pengfei