This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:端口 D17输入状态不正确

Guru**** 2991500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511995/am2634-q1-port-d17-input-status-incorrect

器件型号:AM2634-Q1

工具/软件:

修改 AM263x 的 Core1中的软件后、Core0无法正确读取端口 D17的信号电平。

我有点担心、想知道我们今天什么时候能找到时间一起调试并观察这种现象。

以下是在 Core0中配置的端口属性。 Core1中不会针对此端口进行配置。

问题现象:

使用 Core1程序版本 A 时、D17设置为3.3V。 从 Core0中、使用 gioPinRead、可以读取正确的值1。 通过检查 IN_DATA 寄存器、位9也显示为1。

2.使用 Core1程序版本 A 时、D17设置为0V。 使用 gioPinRead、可以读取正确的0值。 通过检查 IN_DATA 寄存器、位9也会显示0。

3.使用 Core1程序版本 B 时、D17设置为3.3V。 但是、从 Core0中、使用 gioPinRead、读取的值为0。 检查 IN_DATA 寄存器的位9也会显示0。

版本 A 与版本 B 之间的差异、版本 A 与版本 B 之间的比较只涉及计算中使用的物理数量的更改、这不会影响数据的大小

请提供出现此问题的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     版本 A 和版本 B 的地图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    原始 E2E 主题受派者由于医疗紧急情况而离开办公室、并 对从我们的雷达上删除此问题深表歉意、已将此问题指派给一位新的专家、

    同时,是否可以共享 VersionA 和 VersionB 程序或步骤,以便在我们的最终阶段进行进一步调试?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    此问题是否仍然存在?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    客户已解决此问题。 我们可以关闭该问题。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    感谢您的确认、您是否还能分享修复的内容? 可能会对遇到此 E2E 的其他人有所帮助

    此致、
    Shaunak