This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:无法使用 PEMicro Multilink 通用调试器调试 Code Composer Studio's 工程

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103, LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517806/mspm0c1103-unable-to-debug-code-composer-studio-s-project-using-pemicro-multilink-universal-debugger

器件型号:MSPM0C1103
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0C1104

工具/软件:

我无法使用调试装有 MSPM0C1103微控制器的电路板

CCS IDE 提供的 PE Micro Multilink 通用调试探针  版本:12.8.1.00005:

我的 PEMicro 调试器设置为:

与"将 PEMicro 接口与 MSPM0配合使用"指南相比、唯一的差异是

端口:USB1 -多链路通用。

指南索赔修订版 E、我的设置索赔修订版 D

此外,我尝试从 Cyclone LC Automated Programmer 下载.SAP 映像,没有任何运气。

但是、我使用 LP-MSPM0C1104 Rev. B Launchpad 成功调试代码。  

我的设置有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    这是一个好问题。  我已联系我们的硬件开发工具团队、看看他们是否可以为我们提供帮助。  它可能24小时得到你的答复,因为他的可用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    如果仅在电路板上看到这一点、我可以询问 设计是否在过去提交给我们的应用团队进行审查?

    我还可以做的另一件事是询问 PEMICRO 是否意外遗漏了 MSPM0C1103的特定封装、您正在使用它们的器件支持。 您能为我提供您所使用器件的确切封装吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    1.不可以、我的 设计过去没有提交给 TI 应用团队进行审核。

    2.我使用的器件型号是: MSPM0C1103SDDFR

    3.我也在 PEMicro 论坛上发表了同样的问题:

    PEmicro 论坛主题:USB Multilink 通用无法从 Code Composer Studio 调试 MSPM0C1103SDDFR

    我没有运气地遵循了建议的指示。

    同样、 使用 TI 的 LP-MSPM0C1104 Rev B Launchpad 调试代码时不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、让我再次 ping PEMICRO 与您跟进、是否可以将设计提交给我们的应用团队进行审查?

    谢谢您、

    Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

     设计提交的程序是什么? 您是否需要原理图和工程的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    我已经联系雅各来帮助这个。 他将 能够向您提供所需项目的列表。