This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:关于 LP-MSPM0G3519电路板上的 MCAN 通信

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515034/lp-mspm0g3519-regarding-mcan-communication-on-lp-mspm0g3519-board

器件型号:LP-MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我们使用的是 MCAL:MCAL MSPM0_00.02.04.00软件包

SDK: mspm0_sdk_2_04_00_06版本

我们想开始 MCAN 通信

您能否告诉我们、TI 提供了任何示例作为 SDK 的一部分、用于验证从外部到 PCAN 或任何其他测试设备的 MCAN 通信。

此外、我们有 TCAN1462 CAN 收发器、我们是否可以 在 LP-MSPM0G3519电路板上使用此外部 CAN 收发器进行 CAN 通信

谢谢你。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您可以在 SDK 中试用以下示例:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson、

    感谢您的答复

    另外、您还能告诉我应该使用哪种 CAN 收 发器、以及如何在电路板和收发器之间进行连接

    如果有任何关于联系的文档、请告知我们

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您可以打开此工程并检入 SysConfig 文件、将 PA12连接到 TX 引脚、将 PA13连接到 RX 引脚。

    对于 TCAN1461收发器、连接一个 GPIO (将 GPIO 输出设置为低电平)或也接地以设置工作模式

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson、


    感谢您的答复

    我们将检查您提供的这些输入

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    好的、如果大家在这里还有问题、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson、

    我们还有一个问题、我们有  TCAN1462 CAN 收发器、我们是否可以在 LP-MSPM0G3519板上使用此  CAN 收发器进行 CAN 通信、或者是否应 仅将 TCAN1461 CAN 收发器用于此电路板?

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我检查了 TCAN1462、VIO 支持3V 电压、因此可以与 LP-MSPM0G3519一起使用、此处没有问题。

    谢谢!

    此致

    Johnson