This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:PC/104接口

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518165/am2634-q1-pc-104-interface

器件型号:AM2634-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在进行电池管理系统(BMS)设计、并采用 AM2634-Q1微控制器。 我对硬件系统设计非常熟悉、因此非常感谢您的指导。

我需要将 AM2634-Q1的 GPMC (通用存储器控制器)接口连接到基于 PC/104的外设。 请您帮助我了解以下内容:-

   1.如何将 GPMC 接口连接到 PC/104总线系统?

   2. GPMC 是否与标准 PC/104 (ISA 或 PCI)信号兼容?

   3.我是否需要在 GPMC 和 PC/104之间建立一个桥接器或额外的逻辑?

   4.是否有任何参考设计、应用手册或指南?

   5. GPMC 上的信号电压电平是多少,我是否需要电平转换来满足 PC/104规范?

   6.如何将 AM2634-Q1中的 GPMC 配置为在与 PC/104板上使用的存储器映射外设兼容的模式下运行?

   7. SDK 或 MCU+ SDK 中是否提供软件/驱动程序支持、以便通过 GPMC 访问 PC/104外设?

   8.有关使用 AM2634-Q1等现代 MCU 连接传统并行总线(如 PC/104或 ISA)、TI 有任何建议?

   9、是否有任何限制或风险(电气或时间方面),我应该知道,当试图实现这种沟通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    感谢您的查询!!

    到目前为止、我们尚未测试 PC/104与 AM263x GPMC 的连接。  
    请允许我在与 GPMC 专家/系统团队讨论后再谈这个问题。


    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    感谢您的耐心。

    AM263x 器件中的 GPMC 有21条地址线和16条数据线、用于连接16位存储器。 GPMS IP 中使用的信号可在 AM263x 数据表部分中找到 6.3.12 GPMC。  

    是否有任何参考设计、应用手册或指南?

    各种 GPMC 模式下使用的接口电平连接和相应信号如所示  13.3.1.2.1 GPMC 模式和 表13-161。 AM263x TRM 中的 GPMC 引脚多路复用选项

    Unknown 说:


    在 AM263x 中、GPMC 信号以3.3V 电压运行。

    [引述 userid="655769" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518165/am2634-q1-pc-104-interface  6.如何将 AM2634-Q1中的 GPMC 配置为在与 PC/104板上使用的存储器映射外设兼容的模式下运行?

    根据我的理解、它应该类似于 SRAM/PSRAM 接口。 为此、我们必须为相应的片选配置各种 GPMC 时序参数。 请参阅 TRM 部分  13.3.1.4.6.1 GPMC I/O 配置设置和 13.3.1.4.8 GPMC 时序设置以了解更多详细信息。

    Unknown 说:
    7. SDK 或 MCU+ SDK 中是否提供软件/驱动程序支持、以便通过 GPMC 访问 PC/104外设?

    否、目前 MCU_PLUS_SDK 中有一个 GPMC-PSRAM 示例。 路径: c:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_10_02_00_13\examples\drivers\GPMC_PSRAM_io

    Unknown 说:
    PC/104 based peripheral


    您能分享这个外设的接口级详细信息吗?




    此致、
    Rijohn