Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我正在进行电池管理系统(BMS)设计、并采用 AM2634-Q1微控制器。 我对硬件系统设计非常熟悉、因此非常感谢您的指导。
我需要将 AM2634-Q1的 GPMC (通用存储器控制器)接口连接到基于 PC/104的外设。 请您帮助我了解以下内容:-
1.如何将 GPMC 接口连接到 PC/104总线系统?
2. GPMC 是否与标准 PC/104 (ISA 或 PCI)信号兼容?
3.我是否需要在 GPMC 和 PC/104之间建立一个桥接器或额外的逻辑?
4.是否有任何参考设计、应用手册或指南?
5. GPMC 上的信号电压电平是多少,我是否需要电平转换来满足 PC/104规范?
6.如何将 AM2634-Q1中的 GPMC 配置为在与 PC/104板上使用的存储器映射外设兼容的模式下运行?
7. SDK 或 MCU+ SDK 中是否提供软件/驱动程序支持、以便通过 GPMC 访问 PC/104外设?
8.有关使用 AM2634-Q1等现代 MCU 连接传统并行总线(如 PC/104或 ISA)、TI 有任何建议?
9、是否有任何限制或风险(电气或时间方面),我应该知道,当试图实现这种沟通?