This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:在不加载 HsmRtFw 的情况下、使用 SBL 的多核映像引导失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521074/am263p4-q1-multi-core-image-boot-fails-using-sbl-without-loading-hsmrtfw

器件型号:AM263P4-Q1
主题:AM263P4中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家、

我的客户报告了 AM263P4 HS-P4 FS 器件上的问题。

由于不需要安全功能、因此它们通过注释掉 LoadHsmRtFw 相关操作来跳过 HsmRtFw、然后编译 sbl_ospi。 借助该 SBL、可以正常加载和运行单核应用程序。 但无法按预期加载和运行多核应用。

我已经在这边尝试过 AM263P-CC EVM 和 MCU_PLUS_SDK_am263px_10_02_00_15。 我与客户获得相同的结果。

请帮助分析和指导如何通过 SBL 在不加载 HsmRtFw 的情况下加载多核应用程序。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    让我在今天结束时检查一下、然后返回给您。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    我在末端的 appimage 和 mcelf 格式图像上尝试了 AM263Px CC 和 LP 板上的 ipc_echo_notify 多核示例。

    我可以从 SBL 加载多核映像、而无需加载 HSMRT。  

    请问您是如何重现此问题的?

    我认为这里不应该有 HSMRT 的相关性、

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们只注释掉以下代码、以删除 SBL 中的 HSMRT 加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只有 LoadHsmRtFw 足以进行注释、以避免加载 HSMRt。 您能否取消注释 L2MailBoxmemory 初始化 API 并进行检查?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan