This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:TIMx 输出延迟时间和中断延迟时间

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521004/mspm0g3507-timx-output-delay-time-and-interrupt-delay-time

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好:

使用 MSPM0G3507进行开发、

它们对 TIMx 事件延迟时间存有疑问。

问题1.

如果 PWM 输出使用"输出控制寄存器"、则比较事件和引脚输出(高电平->低电平)之间的延迟时间取决于哪个(TIMCLK 或外设总线时钟)时钟?

在其测试中、延迟时间与 TIMCLK 相关。 (如果 TIMCLK 使用更快速的时钟(更改预分频值)、则延迟时间更少。)  

问题2.

如果 GPIO 输出使用比较中断、则比较事件和引脚输出之间的延迟时间取决于外设总线(PD0或 PD1)和 CPUCLK?

我认为、即使更改 TIMCLK 预分频器、这个延迟时间也是很长的。 这是正确的吗?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果 PWM 输出使用"输出控制寄存器"、则比较事件和引脚输出(高电平->低电平)之间的延迟时间取决于哪个(TIMCLK 或外设总线时钟)时钟?

    TIMCLK。

    Unknown 说:
    如果 GPIO 输出使用比较中断、则比较事件和引脚输出之间的延迟时间取决于外设总线(PD0或 PD1)和 CPUCLK?

    基本正确。 电源域(PD0和 PD1)将影响事件触发时间。

    CPUCLK 会影响中断进入时间。

    通过比较 PWM 边沿和中断中设置的调试 GPIO、可以轻松地对此进行测试。

     根据我之前的测试结果、大约为30~50 CPUCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    感谢您的信息!

    我明白。

    此致、

    GR